This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:DP83867IS

Guru**** 2772525 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1285681/dp83867is-dp83867is

器件型号:DP83867IS

我们将 DP83867IS PHY 与 LS1043A 处理器配合使用、处理器与 PHY 之间有 RGMII 连接、而 PHY 与 RJ45之间有 SGMII 连接。

当我们在 PHY 中执行内部(数字)环回时、我们可以看到 RGMII 信号上有活动、但禁用环回后没有活动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arpit、

    我不确定我是否完全了解您的设置。 如果我的理解有误、请更正我:

    • LS31043A 处理器<--> RGMII <--> 867PHY

    我不确定您提到的第二点、从 PHY 到 RJ45连接器的 SGMII?  方框图可帮助 显示如何将 PHY 连接到 RJ45侧。

    基于我们的了解、我们没有在 PHY 与 RJ45屏蔽之间使用 SGMII 连接。 通常在 PHY 与 RJ45屏蔽层之间使用 MDI 连接、如下所示:

    请问您为何在 PHY 和 RJ45连接器之间使用 SGMII 通信? 您的设计中是否存在需要 SGMII 通信的限制?

    --

    谢谢!

    林希尔曼