This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE802:关于输入信号

Guru**** 2880860 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVPE802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1285115/sn75lvpe802-regarding-to-the-input-signal

器件型号:SN75LVPE802

您好、团队成员:

我收到了客户 关于输入信号的问题。

输入信号(引脚1/2、引脚12/11)是否有任何数字规格?如果有、输入侧的哪些规格可以保证输出波形符合 PCIExpress 规范?

例如、作为 SN75LVPE802的输入信号、是否需要满足以下要求? 请告诉我、是否还有其他要求需要满足。

[1]振幅(例如: 眼高:  25mVpp 或更多

[2]上升/下降时间 (例如:XX[ps]或更多

[3]抖动(例如:tj:xx[ps] 、dj:xx[ps]、rj:xx[ps])

[4]其他:  

此致、

马萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masa-San:

    器件的输入与 PCIe 第3代电气规格兼容。 PCI-SIG - PCIe 的标准主体-指定发送器参数。 我进行了在线搜索、发现了下面的文档。 这是输入和输出要求的参考。 有关电气规格、请参阅第4.3章。

    https://qjdxmy.com/download/pcie-base-spec.pdf

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nasser San、

    我懂了。  感谢您的支持。

    此致、

    马萨