This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET4251PA:ONET4251PA:

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ONET4201PA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1284918/onet4251pa-onet4251pa

器件型号:ONET4251PA
主题中讨论的其他器件:ONET4201PA

有人提出了一个问题、 即"器件是否可在低于1Gbps 的速度下使用。 计划使用的实际数据速率为150Mbps 至2.5Gbps 左右。" 响应是器件将以150Mbps 的速率运行、但无法保证规格。 您能否展开最小数据速率操作? 我正在寻找 一种限制放大器、其数据速率可从高端的1Gbps 到低端的低至10kbps。 是否有办法阐明什么是最小数据速率以及哪些参数会超出规格?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     ONET4201PA、ONET3501PA 和 ONET2501PA 也存在此问题。 这些转换器在低端上指定了155Mbps 的速率。 它们是否能够以低得多的数据速率使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、您好!

    这些器件专为光学通信而设计。 对于这些应用、最低数据速率为155Mbps -这是 SONET OC3接口。 因此、这些器件并未针对这些较低的数据速率进行设计或验证。 因此、数据表规格适用于155Mbps 和更高的数据速率。 较低数据速率导致的性能未知、因此不建议使用。

    此致、Nasser