This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1424:半双工操作

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1285368/thvd1424-half-duplex-operation

器件型号:THVD1424

在半双工模式下使用 THVD1424时、Z/Y TX/RX 引脚上的碰撞是否会自动在 IC 内部控制?如果我可以始终使 TX 和 RX 保持启用状态? 或者我是否需要使用软件控制(在/RE 和 DE 引脚上)   在发送时启用 TX/DISABLE RX 并在接收时启用 RX/DISABLE TX?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以始终启用接收器。 这表示您可以在 RX 引脚上看到自己的传输。

    您不能始终启用该驱动程序;这将阻止总线上的其他驱动程序正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    如 Clemens 提到的-在半双工模式下、Z/Y 根据使能状态同时用作接收器和发送器。  

    由于接收器具有高阻抗(假设最小输入阻抗为96k) 、您可以始终启用接收器-如果您的驱动器和接收器处于活动状态、接收器将接收您传输的消息。  

    但您不能始终开启驱动器、因为在任何给定的时间差分总线上只有1个驱动器处于活动状态、否则将发生数据冲突。

    因此、是的、需要实现一些更高级别的控制协议、以完全避免冲突或能够检测并解决冲突。 需要注意的是、RS -485并未定义您如何执行该操作、它实际上也不关心、因为 RS -485仅定义了物理层、因此它真正为设计人员提供了更简单的控制方案、可以根据更 高级别的系统需求在系统中实施。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森