This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C387A:DS90C387A 的 LVDSVcc 和 PLLVcc 的电源范围是什么

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C387A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1285790/ds90c387a-what-are-the-power-supply-ranges-for-lvdsvcc-and-pllvcc-of-ds90c387a

器件型号:DS90C387A

您好!

在 DS90C387A/DS90CF388A 双像素 LVDS 显示接口数据表中

绝对最大值和建议运行条件列示为

绝对最大额定值:-0.3V 至+4V

建议运行条件:3.0V (最小值)、3.3V (标称值)、3.6V (最大值)

问题:

DS90C387A 的 LVDSVcc 和 PLLVcc 的电源范围是多少?

绝对和建议的工作条件是否适用于 LVDSVcc 和 PLLVcc? I

 用于 PLL 电源引脚和 LVDS 电源引脚的 S Vcc?

混乱源于数据表仅列出了 Vcc 的电源范围、而非具体的 LVDSVcc 和 PLLVcc。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    第1级和 OEM 是谁?

    对于 LVDSVcc、请遵守 LVDS 接收器输入电压以获得绝对最大额定值。

    对于 PLLVcc、请在建议的工作条件下遵守电源电压。  

    此致!

    尼古拉斯