This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3088E:两个差分批次代码在同一电路中具有不同的性能

Guru**** 2811215 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD3088E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1283489/sn65hvd3088e-two-difference-lot-code-had-difference-performance-in-the-same-circuit

器件型号:SN65HVD3088E

您好、先生/女士:

我们 在我们的产品中使用 SN65HVD3088E、它们具有较旧的批次代码和较新的批次代码。

请参阅以下图、

待机时、旧版的输出电压大约为2.5V。(CH2)

当旧批次代码器件正常工作时、尖峰振幅(pk 至 pk)大约为4.4V。

待机时、新批次代码器件输出电压大约为2V。(CH1)

当新的批次代码器件正常工作时、尖峰振幅(pk 至 pk)大约为3.32V。

请告诉我们这种新的批次代码器件是否可以接受?

您是否具有此峰间电压的任何规格?

期待您的反馈。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Statham、

    感谢您向 E2E 介绍本视频。 我将查看我们的内部工具来验证这些器件代码、并在2023年10月24日 CST 业务结束时给您回复。

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好:

    您能帮助我们更新您的验证结果吗?

    期待您的反馈。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Statham、

    这些器件是 在不同地点制造和组装的、因此外部标记存在差异。 请允许我检查是否有任何更改文档、并在下周联系您。

    此致、

    埃里克·哈克特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Statham:

     这种行为是否会导致 系统出现问题?  

    该 IC 在大约1.5年前就进行了重新设计、看上去好像它-虽然性能没有发生重大变化、 裸片完全不同、我们发现的是一些阻抗值、我们由于重新设计而没有直接指定变化、这可能导致您在上面看到的变化 -通常大多数情况(例如99.9%) 这些是微不足道的差异、也不会最终导致系统级问题-只是器件级性能的一小部分差异。  

    请告诉我这是不是导致您的应用程序出现任何问题 -还是只是您看到的变化。 因为由于较旧器件最近进行了一些重新设计、该架构似乎与我们看到的其他案例非常一致。  

    此致!

    帕克·道德森