This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517A:间隔时间

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1281884/tca9517a-interval-time

器件型号:TCA9517A
主题中讨论的其他器件:TCA9517

大家好、

数据表显示了 A 到 B 或 B 到 A 的延迟时间、但如果输入期间 SDAA 和 SCLA 之间的间隔为5ns、则输出端 SDAB 和 SCLB 之间的间隔也可以保持在5ns 吗?

谢谢

利利连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lillian:

    您询问 SCL 和 SDA 之间的通道偏斜是什么? 我们的数据表中没有规定此规格、也没有有关此规格的数据。 您需要它的具体原因是什么? 该器件专为 I2C 通信而设计、它不关心 SDA 和 SCL 之间的通道偏差、因为 I2C 中有太多的时间/裕度、这无关紧要。 您的客户是否未将此器件用于 I2C 目的?

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bobby:

    因为我们发现一些 I2C ACK 故障是由于数据保持时间不足以满足 I2C 要求导致的。

    您可以看到下面的波形, CPU 端的 THD;DAT 约为5ns。 但在两个中继器 IC 之后,THD;DAT 变为负或0ns。

    但另一个产品是4.9ns、那么 SCL 和 SDA 之间的通道偏差是可由芯片控制还是可随机控制?

    谢谢

    利利连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lillian:

    感谢大家学习与此相关的背景知识。

    您可以看到下面的波形

    这是使用2个独立板(顶部波形为板1、底部波形板2)吗?或者您是否使用了1个板但替换了 TCA9517? 其中一部分还可能与 CPU 生成信号以及具有不同偏差有关。 在使用两个不同的电路板时、很难判断9517或 CPU 是否产生了最大偏差。

    但另一个产品是4.9ns,那么 SCL 和 SDA 之间的通道偏移是否可由芯片或随机控制?

    我们不测试通道之间的偏斜时间、因为这通常对 I2C 无关紧要(下面的说明)。  

    数据保持时间是 I2C 总线的系统级规格。 从 I2C 器件状态机的角度来看、数据保持时间不应导致数据采样出现问题或缺少 ACK、因为数据应在上升时钟边沿而不是下降时钟边沿进行采样 (在我看来,数据设置时间是一个更重要的参数,在这个原因比数据保持时间)。 如果器件发生故障或因此获取了不正确的数据、则意味着器件本身会尝试在下降时钟沿对数据进行采样、这意味着在数据转换和准备采样的时间内提供的裕度非常小。   

    ----------------

    权变措施:

    从系统级别、您可以通过更改 数据信号上的 RC 常数来帮助提供更大的裕度。 由于保持时间的时序是基于下降沿的、因此 RC 常数中的 R 是 生成 数据信号的器件的下拉 FET。 您可以在生成时钟信号的器件前面放置一个串联电阻以使 R 更大、从而减慢下降时间、或者您可以增加数据线上的电容以使 RC 更大(不过也会影响上升时间)。 您也可以同时执行这两种操作。  

    或者、您也可以使用另一个 TCA9517、在这里、您可将 SDA 线路通过 SDAB 路由到 SDAA、再将 SCLA 路由到 SCLB、并且让时钟信号不通过缓冲器。 这将强制 SDA 信号通过 TCA9517的2倍传播延迟、并且 SCL 信号将具有更多的设置时间裕度。  

    -鲍比