This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB31E:适用于1000BASE-T 和 USB2.0的 SPST 开关

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB31E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1285664/ts3usb31e-spst-switch-for-1000base-t-and-usb2-0

器件型号:TS3USB31E

大家好、

我的客户寻求适用于1000BASE-T 和 USB2.0的简单 SPST 开关。 但是、TS3L50x 以太网交换机系列仅具有 SPDT 开关。

是否需要担心将 TS3USB31E 用于 both1000BASE-T 和 USB2.0?

TS3USB31E 外观具有足够的带宽(1100MHz)。

此 致、

太田麻吾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shota、您好!

    1000BASE-T 通常使用哪些速度? 它通常低于1100 MHz 吗? 如果是、那么我认为不存在任何问题。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    瑞安