This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:TCAN1044AV-Q1与放大器之间的差异;TCAN1044A-Q1

Guru**** 675280 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044AV-Q1, TCAN1044A-Q1, TCAN1042-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1285718/tcan1044a-q1-difference-between-tcan1044av-q1-tcan1044a-q1

器件型号:TCAN1044A-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1044AV-Q1、、 TCAN1042-Q1

请说明 TCAN1044AV-Q1 和 TCAN1044A-Q1之间有何差异。

另请确认 TCAN1044A-Q1是否与 TCAN1042-Q1引脚相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saurabh,

    两个器件之间的唯一区别是 TCAN1044AV-Q1上的 VIO 引脚。 VIO 引脚电平会根据为 TXD、RXD 和 STB 供电的情况来移动电压阈值。 这要用于使用3.3V 或1.8V 逻辑电平而非5V 电压的控制器。

    是的、TCAN1044A-Q1与 TCAN1042-Q1引脚相同。

    此致、

    埃里克·哈克特