This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801:DS160PT801

Guru**** 2386460 points
Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1277634/ds160pt801-ds160pt801

器件型号:DS160PT801

在下面的电路板 FYR 中粘贴了建议的时钟布线。

此问题与 DS160PT801有关。 我们  的电路板中有 SI5518、想要将 HCSL 时钟从 Si5518连接 到 DS160PT801 RFCLK 输入。下面是个问题

1. 从 SI5518到 DS160PT801的时钟传播延迟(PCB)是否会影响性能?

如果是、我们是否可以 在 DS160PT801中调优/调整此延迟?

谢谢

Prashanth PAI B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prashanth、

    1) 1)这可能在很大程度上取决于设计。 如果 REFCLK 输入在 PCIe 规格范围内、则可以。

    2) 2)请参阅 REFCLK 相关寄存器和规格的数据表和配置指南。

    此致!
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 团队、

    是的、REFCLK 输入在 PCIe 规范范围内。

    已按照下图所示连接时钟。 希望这种时钟连接 拓扑效果良好。

    请对此进行评论

    谢谢。此致、

    Prashanth PAI B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prashanth、

    是的、这是一种有效的 REFCLK 拓扑。 另请确保在上电时配置器件时启用 DS160PT801的 REFCLK_OUT、并遵循数据表表表表6-1中概述的推荐 REFCLK_OUT+/-阻抗要求。

    此致!
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,

    将 根据数据表添加 XX 系列电阻器。

    谢谢

    普拉桑特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prashanth、

    是的、请执行此操作。 我还从您的响应中删除了图像、因为它与 TI.com 上未公开提供的数据表相关。

    此致!
    大卫