This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EP:器件详细信息

Guru**** 2768025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1286281/sn65lbc174a-ep-part-details

器件型号:EP
主题中讨论的其他器件: EPEP

需要以下说明:

  1. IC 输入引脚的输入/输出电容和阻抗是什么: EP?
  2. 您是否具有 IC 功率损耗计算的参考: SN65LBC174A-SN65LBC174A EP 如果使用的是1个 IC 通道?
  3. IC 输入引脚的输入/输出电容和阻抗是什么: SN65LBC173A-SN65LBC173A-CC3200 EP 仿真器?
  4. 您是否具有 IC 功率损耗计算的参考: EP 如果使用 IC 的3个通道?
  5. 对于缓冲器 IC: SN74LVC1G17-LV24V、EP: 如果电源电压 Vcc 为3.3V、当输入电压为5V 时、将出现问题 引脚 A?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    E2E 团队、  

    请提供有关高优先级的输入。

    此致、

    德尼亚尼什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prahlad,

    因此我们并没有直接为 EP 器件指明很多特性-我们在数据表中几乎就是这样。  

    对于问题1和问题2:

    我们没有指定电容、因为通常在大多数情况下、在这些应用中并不重要、因为驱动器的电容负载通常远大于器件的任何电容。  

    输入阻抗可以根据输入电流规格大致近似计算-在最坏的情况下、您看到 VCC = 5.25V 时会发生70uA -这会提供大约75K 的输入阻抗-通常情况下、在大多数应用中该值很可能更高、因为这是最差的情况。 外壳近似。  

    对于功耗-这在很大程度上取决于负载-您可以根据每个驱动器消耗的 ICC 电源电流进行粗略近似计算。 禁用时为375uA、启用时为6.25mA -但是174将始终至少有2个驱动程序-您不能只有1个驱动程序。 该规格还仅包括空闲电流-因此您的功耗实际上取决于负载-我们确实提供了一篇推广文章来帮助进行功率计算-但主要要了解的是、您只需要将每个引脚的功耗相加- 在很大程度上取决于系统设置和负载。 由于系统设置的可变性、我们无法为您提供可靠的估算-我们可以为您提供空闲电流。  

     https://www.ti.com/lit/an/snoa233b/snoa233b.pdf?ts = 1698681450094&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fen-us%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526searchTerm%253Drs-485%2Bpower%2Bdissipation%2526nr%253D30 

    用于问题3/4

    电容有同样的问题-此器件上没有指定;我们的大多数 RS RS -422器件没有指定该值、但在较新的器件上更常见。  

    对于输入阻抗:

    A/B 引脚上- II 和 Ri 都可以告诉您输入阻抗。 12K 是大多数设计人员在这里最常用的值。  

    对于使能引脚、该参数取决于它是低电平还是高电平-但在最坏的情况下应该介于45K 和50K 之间。  

    对于功率-所有通道都将处于活动或禁用状态-您无法进行任何其他配置-因此数据表中的功率规格是您可以预期的空闲功率。 根据系统设置和173A 输出引脚上的负载、此功耗很可能会增加。  

    5.  

    SN74LVC1G17-ADC 上的电压输入范围 EP 为-0.5V 至6.5V -这与 VCC 无关-这一点可以进一步说明、因为输入钳位仅在负输入端导通-因此 A 到 VCC 之间没有二极管-因此在 器件处于 VCC = 3.3V 时不会损坏器件。 在建议的运行条件中还显示了在中、建议的输入电压为0V 至5.5V -与 VCC 无关-而输出电压最大值为 VCC。  

    此致!

    帕克·道德森