This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LV4737A:接收器输出(ROUT)为低电平时的最大灌电流和输出电压

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1285426/sn75lv4737a-maximum-sink-current-and-output-voltage-when-receivier-outputs-rout-is-low-level

器件型号:SN75LV4737A
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G34

你好

请告诉我接收器输出(ROUT)为低电平时的最大灌电流。

如果它能够灌入10mA 电流、那么此时的最大输出电压是多少?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表指定2 mA 上的电压为0.2V。

    您可以使用100 Ω 的输出电阻进行推断、但输出晶体管可能会饱和、并且电压会高于该值。

    您不应高于数据表规格。 如果要驱动更大的负载、请添加缓冲器(例如 SN74LVC1G34)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我会考虑添加一个缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens 正确、

    我们确实指定了2mA 为0.2V -因此约为100欧姆-但正如 Clemens 也提到的-您可能会看到非线性响应、因为输出晶体管导致灌电流增加-因此、如果您需要驱动更大的负载、则需要使用缓冲器。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我会考虑添加一个缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致!

    帕克