This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DPHY440SS:ESD 测试时的看门狗功能

Guru**** 2931870 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1286045/sn75dphy440ss-watchdog-feature-when-esd-test

器件型号:SN75DPHY440SS

您好、专家:

我的客户想知道 SN75DPHY440SS 是否具有看门狗功能? 如果是、摄像头会重新闪烁多长时间?

在进行 ESD Air 8k 测试时、该功能会暂停约9~10s、然后恢复。 这是否合理?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

      SN75DPHY440SS 不 具有看门狗功能。

    什么是应用程序?谁是客户? 应用是否具有外部 ESD 器件? 数据表 ESD 额定值为 HBM 和 CDM、而非 IEC。 因此、需要使用外部 ESD 器件。

    谢谢。

    扎赫