This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS104:建议运行条件下的 TJ 范围

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1286185/sn65lvds104-tj-range-under-recommended-operating-conditions

器件型号:SN65LVDS104

您好!

您能否告诉我们、SN65LVDS104上建议工作条件下的 Tj 范围?

请告知我们。

谢谢、此致、
服部美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Motoyasu:

    除非另有说明、否则 TJ 应与数据表中在-65°C 至150°C 的绝对最大额定值中列出的贮存温度相同。

    此致、

    迈克尔.