This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:FULLPWRMGMTz 函数

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1286052/tusb8041-fullpwrmgmtz-function

器件型号:TUSB8041

您好!

在数据表中、引脚40如下所述:

为0时、支持开关和 OC 供电、并且具有内部 PD。 因此、默认情况下(使 IT 悬空)、它支持电源开关和 OC 输入。 但最后一句指出、当不理想时、不会实现完整的电源管理。 是否有冲突?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      如果不支持电源开关、则该引脚应拉高。 该表看起来存在冲突。

    此致

    布赖恩