This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75C189A:将 SN75189ANSR 替换为 SN75C189ANSR 所需的信息

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75C189A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1283651/sn75c189a-information-required-to-replace-sn75189ansr-to-sn75c189ansr

器件型号:SN75C189A

一位客户正在考虑将 SN75189ANSR (NRND)替换为 SN75C189ANSR。

SN75C189ANSR 的数据表中未包含一些必要的信息、因此请提供以下信息。

・Ω 封装热阻或 NS 封装的额定功率

(看起来有关 NS 封装的信息没有完全反映在数据表中。)

・关于开关特性、不能简单地比较 SN75189ANSR 和 SN75C189ANSR、因为测试条件不同。

(测试电路和 CL)

是否有任何材料可以在相同条件下进行比较?

・请告诉我、在将 SN75189ANSR 替换为 SN75C189ANSR 时、是否还有其他需要注意的地方。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    佐吉山市

    已向该主题分配了一名工程师、将由业务结束2023年10月24日 CST 进行回复。

    此致、

    埃里克·哈克特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NS 封装的封装热阻抗或额定功率

    (看起来有关 NS 封装的信息没有完全反映在数据表中。)

    [/报价]

    为此、我可以尝试向我们的热团队提交一个工单、看看他们是否能够为我们提供值、但从我的快速观察来看、 看起来 NS 封装比我们提供的其他封装大一点、因此这些值可能比数据表中的现有封装更好(低于)(我目前猜测的可能是80C/W 或更低)。 如果您可以等待大约2周(热团队运行热仿真需要时间、那么我将提交这方面的请求单)。 如果需要、请告诉我。

    [quote userid="90249" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1283651/sn75c189a-information-required-to-replace-sn75189ansr-to-sn75c189ansr 关于开关特性、不能简单地比较 SN75189ANSR 和 SN75C189ANSR、因为测试条件不同。

    该器件非常旧、因此我们 不再具有该器件的设计文件。 这使得我们很难快速收集有意义的数据、以便针对不同的负载条件对器件进行重新表征。 不过、数据表本身似乎在首页要点中指出了之前的器件、即向后兼容。

    Xingyu Zhang 说:
    是否有任何材料可以在相同条件下进行比较?

    我可以尝试与我们的主题专家进行相关合作、看看我们是否可以改用其他潜在器件。 这些应用可能具有不同的负载条件、我们可以进行比较。 我会努力在一周结束之前回到这一话题。 很抱歉耽误你的时间。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    鲍比您好

    非常感谢您提供的友好支持、

    我明白你的情况,我期待你的最新情况。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:

    我已经对热模型提出了请求。  

    看一下 RS232产品系列、我们似乎没有针对4x 接收器的多种选择、只有 SN75C189A 采用 NS 封装、这不符合购买期限。 这意味着我们没有任何其他可以在相同测试条件和相同封装下共享的器件。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi、

    热团队能够尽早完成该请求。  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    鲍比您好

    非常感谢您的支持。

    我了解热性能信息。

    此致、