This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB 到 RS232转换器

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410UARTPDK, TUSB3410, MSP430F5500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1285983/usb-to-rs232-converter

主题中讨论的其他器件:TUSB3410UARTPDKTUSB3410MSP430F5500

大家好、

我们是否有适用于 USB 到 RS232转换 IC 的解决方案?

#通道:1

速度:125kbsp

此致、

大桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否;TUSB3410已停产。 (TUSB3410UARTPDK 仍然可用、但可能没有帮助。)

    为此、可以对一个支持 USB 的微控制器(例如、MSP430F5500)进行编程、但这可能不值得这样做。