This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于接收50MHz 以上时钟信号的高速反相缓冲器

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC1G04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1285965/high-speed-inverting-buffer-for-clock-signal-for-more-than-50mhz

主题中讨论的其他器件:SN74AUC1G04

您好!

我是 Tanveer Ahmed、来自印度班加罗尔 TATA Advanced Systems。

我们正在寻找一个单通道高速反相缓冲器(对时钟信号进行反相)、该缓冲器可以支持最小50MHz 或更高的频率、并具有极小的传播延迟。

请尽早提出建议。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最快的逻辑逆变器是 SN74AUC1G04。 信号电压是多少?