This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83865:MTU 规格

Guru**** 2583505 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83865

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1286869/dp83865-mtu-specification

器件型号:DP83865
主题中讨论的其他器件: DP83869

您好!

此器件支持的最大数据包大小是多少?  当在外部测试设备中施加适度(远低于100ppm)的时钟频率偏移时、我们会看到对于较大的尺寸、Rx 数据路径中会出现间歇性 CRC 错误。

谢谢!

乍得河狸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carver:

    • DP83865 PHY 产品为 NRND (不推荐在新型设计中采用)。 除了数据表、我们不会有其他信息。
    • 是否使用 DP83865开发新设计? 如果是、我们强烈建议在设计中使用 DP83867或 DP83869 PHY。
    • DP83865PHY 应符合 IEEE 标准、以便它可以支持 IEEE 要求的所有要求数据包大小。

    --

    此致、

    林希尔曼