This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1219:查找具有50欧姆单端输入阻抗的 IC

Guru**** 2907340 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1228, LMH1219, LMH1297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1286618/lmh1219-finding-the-ic-which-single-ended-input-impedance-of-50-ohms

器件型号:LMH1219
主题中讨论的其他器件:LMH1228、、 LMH1297

我的客户想要使用 SDI 12G 协议。 他们希望找到单端输入阻抗为50欧姆的芯片。 无论是重定时器、均衡器还是线路驱动器、都可能有任何问题、但我在数据表中只找到了差分阻抗参数(75到100)。 ,请给我一些建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于12G SDI、只有差分输入(LMH1228或 LMH1297)或输出(LMH1219或 LMH1297) 100 Ω 阻抗。 在此数据速率下、12G、差分阻抗对于噪声和串扰而言是更好的选择。 这些器件使用单端75欧姆接口。 请向您的客户介绍这些器件、并告知我们他们的反馈。 最好能得到这个应用的方框图。 如果您愿意、您可以向我们发送朋友请求、向我发送机密信息或私人信息。

    此致、Nasser