This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:3.x 版本的 Linux 驱动程序

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83825I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1286216/dp83825i-3-x-version-of-linux-driver

器件型号:DP83825I

您好、TI!

我正在使用 DP83825I 开发我的新项目。

我要使用 Linux 3.x 版本驱动程序。 n`t、我 在 TI.com 上没有找到 Linux 3.x 版本驱动程序。

我们能否提供 3.x 版本的 Linux 驱动程序? 您是否愿意提供与我相关的驱动程序链接?

Br

凯登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cayden:

    遗憾的是、我们仅支持 Linux 版本4.1x 及更高版本。  

    以下是客户需要 Linux 4.1x 版参考时的驱动程序链接:  

    https://www.ti.com/tool/ETHERNET-SW

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Hillman、

    `s 的原型已成功测试。 非常感谢您的支持。

    Br

    凯登  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW。 DP83822是否支持  Linux 版本3.x ?

    Br

    凯登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cayden:

    很高兴听到客户提出原型。

    很遗憾、我们的所有驱动程序只能支持 Linux 4.1x 以外的版本。  

    --

    此致、

    林希尔曼