This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD1LIN24-Q1:ESD1LIN24DYFRQ1和通用 ESD 静电保护组件的优势

Guru**** 2508995 points
Other Parts Discussed in Thread: ESD1LIN24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1286138/esd1lin24-q1-advantages-of-esd1lin24dyfrq1-and-general-esd-electrostatic-protection-components

器件型号:ESD1LIN24-Q1
主题中讨论的其他器件:ESD1LIN24

大家好、

ESD1LIN24DYFRQ1和通用 ESD 静电保护组件的优势、  

LIN 总线是否有 ESD 保护的特殊规范?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    ESD 保护元件将根据 IEC61000-4-2提供系统级 ESD 保护、并将 ESD 脉冲钳位到敏感电路可接受的低得多的电压。  

     有关更多详细信息、请参阅我们的 LIN ESD 保护应用简介。  

    据我了解、LIN 总线本身没有 ESD 保护的特殊规格、这是设计人员自行决定的。 许多汽车 项目必须满足 IEC62228-2等标准所规定的测试要求、此类项目要求最高25kV 的 ESD 保护。  

    此致、

    塞巴斯蒂安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sabastion,

    我们如何说服客户将常规静电保护组件更改为特定于 LIN 接口的静电保护  

    ESD1LIN24?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

     您在这里指的是哪些通用静电保护组件? 压敏电阻? 有什么好处? 电容器? 此外、此处的具体应用是什么?

    我认为 ESD1LIN24是一种"通用静电保护元件"。 ESD 二极管提供 IEC ESD/浪涌额定值并钳制超过击穿电压的过压事件、以保护敏感的下游电路

    部分 规格经过量身定制、  以适应 LIN 总线特性、例如24V 的工作电压、以保护二极管在12V 电池汽车系统中免受电池短路事件的影响。  

    此致、
    塞巴斯蒂安