This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E05U06:TPD4E05U06是否可用于以太网 PHY

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I, TPD4E05U06, ESD204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1286083/tpd4e05u06-is-tpd4e05u06-possible-to-use-for-ethernet-phy

器件型号:TPD4E05U06
主题中讨论的其他器件:DP83822IStrikeESD204

尊敬的专家:

我的客户正在考虑  TPD4E05U06DQA 、有一个问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

TPD4E05U06DQA 的击穿电压为6.5V 至8.5V。

另一方面、"DP83822I"的 TX±和 RX±端子的绝对最大额定值为6V。

当输入过压时、会向 DP83822的 TX±和 RX±端子施加超过绝对最大额定值(6V)的电压。

这不会是问题吗?

ーーー

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    钳位电压是您需要查看的规格、这就是以太网 PHY 在 ESD 冲击等过压事件期间的压降。

    请务必注意、钳位是一种瞬态规格、而 TX/RX 引脚的绝对最大额定值可能是直流额定值。 理想情况下、钳位电压低于 Tx/PHY 引脚的绝对最大额定值、但以太网 Rx 的瞬态故障电压可能会高于6V。

    钳位电压取决于测试条件、例如与 IEC ESD 电压相关的 TLP 电流。 1A TLP = 0.5kV IEC ESD。

    对于1A TLP 正 ESD 冲击、该器件的钳位电压至少为10V。 这可能过高、最好的确认方法是在工作台上对其进行测试。

    否则、您将需要工作/钳位电压较低的器件、可能是 ESD204DQAR。 它具有3.6V Vrwm、该电压应支持2.5V 的典型以太网电压摆幅、并具有低得多的钳位电压。

    有关我们的数据表的更多详细信息、请参阅 阅读和理解 ESD 保护数据表。  

    此致、

    塞巴斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    感谢您的答复。

    TPD4E05U06 有可能超过 DP83822I 的绝对最大额定值。

    请客户去看看实际的电路。

    我还将介绍 ESD204。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    很高兴为您提供帮助、希望 ESD204能够满足其钳位要求。 如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、

    塞巴斯蒂安