This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410UARTPDK:通过 TUSB3410UARTPDK 进行的 TDMS181眼图测试

Guru**** 2894810 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP, TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1286613/tusb3410uartpdk-tdms181-eye-diagram-testing-by-tusb3410uartpdk

器件型号:TUSB3410UARTPDK
主题中讨论的其他器件:ALPTUSB3410

尊敬的先生:

是否有其他工具用于此测试? TUSB3410 vid/pid 似乎是必不可少的、TI ALP 是否 可以用于此目的?

此致。

大卫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫

    通过 TUSB3410可使用称为眼图扫描的 USB TI 实用程序访问 USB 接口。 如果您不想使用 TUSB3410、则必须编写自己的眼图扫描代码、但这超出了我们的支持能力。

    谢谢

    大卫