This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:输入为交流耦合

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS1204, TMDS181, SN65DP159, TDP1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1285231/tmds181-the-input-is-ac-coupled

器件型号:TMDS181
主题中讨论的其他器件: SN65DP159TDP1204、TMDS1204

您好!

客户希望使用 TMDS181作为输入侧(源端)。 TMDS181可接收交流耦合信号、但您能否告诉我相关的参考电路或预防措施?

随附的 Excel 文件中显示了客户输入信号条件。

e2e.ti.com/.../crosspoint_5F00_sw_5F00_electrical_5F00_characteristics-_2D00_-_B330D430FC30_.xlsx

2. 应用报告的图1显示了交流耦合的示例电路。 此电路是否可在客户输入信号条件下使用? 在下面的主题中、推荐使用 SN65DP159、因此我想知道 TMDS181是否可以使用。

应用报告:https://www.ti.com/lit/an/slaa893/slaa893.pdf

E2E:https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1209228/tmds181-hdmi-4k-video-in-source-mode-setup/4570163

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Nishie、

     TMDS181输入仅支持直流耦合信号。

    TMDS181输出可进行交流耦合、但需要一个外部端接网络、如 图1所示。 需要增加 TMDS181输出振幅以补偿双端接。

    您需要将 DP159用于支持交流耦合输入的应用。

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach-san:

    感谢您的支持。

    我来问您一个另外的问题。

    DP159 (SN65DP159)是否支持直流耦合信号输入? 如果不能、您能否引入支持 HDMI2.0 (6Gbps/通道)和交流/直流耦合输入的重定时器?

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Dp159支持交流耦合输入。  

    您可以考虑将 TDP1204用于支持 AD 或直流输入和输出的源端应用、或将 TMDS1204用于接收端应用。

    都支持高达 HDMI 2.1的交流或直流输入。 不过、这些是转接驱动器。  

    这里的应用是什么?为什么需要重定时器?

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach-san:

    感谢您介绍此产品。

    我认为采用 CDR 的重定时器会更好、因为输入信号质量较差。 我将看到转接驱动器是否能够处理它。

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishie、

    非常好。 如果您对 HDMI 2.1转接驱动器有其他问题并需要帮助、请开始下一个新话题。

    谢谢。

    扎赫