This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAL9539-Q1:用作 MSDI

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TIC10024-Q1, TCAL9539-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1285986/tcal9539-q1-use-as-msdi

器件型号:TCAL9539-Q1
主题中讨论的其他器件:TIC10024-Q1

大家好、

此版本是否可以替代 TIC10024-Q1? 我想确认一下该器件是否可以用作16通道 MSDI。

此致、

庄司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCAL9539-Q1具有纯逻辑输入。 TIC10024-Q1的输入更加稳健和灵活、因此校准不太可能能够处理应用中的输入信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoji:

    TIC10024-Q1专为更高电压的汽车类应用而设计。 TCAL9539-Q1输入的额定电压不是12V、这与 TIC10024的绝对电压范围为-24V 至40V 不同。 最大值(我认为 TCAL9539-Q1的额定电压高达4V)。  

    我并不完全了解客户应用、但我认为 TCAL9539-Q1可能无法替代 TIC10024会让我出差错。 我们是否有关于客户设计系统规格的更多信息? 客户在这里试图完成什么?  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ladisch:

    感谢您的快速回答。

    此致、

    庄司