This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LV4737A:电荷泵容量

Guru**** 2863220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1285619/sn75lv4737a-charge-pump-capacity

器件型号:SN75LV4737A

你好

数据表指出、5V 工作电路中未使用 C2。

如果已连接 C2、会出现什么问题?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、如果您偏离建议的电容器设置、可能导致应用故障、电荷泵将无法正常工作。 这意味着、在任何情况下都不应在5V 电路中连接 C2、以确保器件正常工作并避免故障情况。  

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    如果我在5V 操作电路中连接 C2、电荷泵输出电压是否会变得过大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它无法正常工作、可能会影响系统-无论将发生什么情况-只要不要这样做就行了。  不要将电容器放在那里。

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我明白了。