This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR401:电源电流详细信息

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR401, DS125BR401A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1286067/ds125br401-supply-current-details

器件型号:DS125BR401
  1. 您好、我们已决定在我们的设计中使用 DS125BR401 Ic 器件、但数据表中未提及电源电流的详细信息。 您能否分享详细信息?  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电源电流可根据数据表中提供的功率耗散规格除以电源电压计算得出。

    • 2.5V 电源、典型值500mW、最大值700mW -> 200 mA 典型值、280 mA 最大值
    • 3.3V 电源、660mW 典型值、900mW 最大值--> 200 mA 典型值、273 mA 最大值

    此外、这些计算得出的电流值与 DS125BR401A 数据表中提供的电流消耗规格非常接近、该数据表是一个非常相似的器件。

    此致!

    卢卡斯