This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:芯片应用问题

Guru**** 2522290 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1284551/sn65dsi86-application-issues-of-chips

器件型号:SN65DSI86
主题中讨论的其他器件: 测试2

我们的项目将 SN65DSI86 mipi 用于 eDP、但现在只有背光、没有图像、也没有色条显示。 需要检查哪些内容? 帮助指导并查看可能存在问题的地方。

下面是软件和原理图、可帮助检查它们是否正确。

e2e.ti.com/.../sn65dsi86_5F00_init_5F00_1th.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tony、  

    原理图审阅往往需要一些时间。 到了一周的末,我已经准备好了一个。 在此过程中、请查看以下常见问题解答、以帮助完成调试过程。  

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/945403/faq-sn65dsi86-sn65dsi86-black-screen-debugging-guide?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=sn65dsi86#

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1268829/faq-sn65dsi86-sn65dsi86-resolution-guide?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=sn65dsi86#

    很可能这是来自 DSI 端的时序问题。 需要考虑的最大因素是确保水平和垂直前沿(FP)、后沿(BP)和同步脉冲(SP)全部在输入和输出侧成一直线。 看起来您在使用 REFCLK、因此请确保 REFCLK 的频率在灌电流的规格范围内。  

    尝试使用此脚本查看是否可以显示内部色条。 如果此脚本正常运行、则问题在于 DSI 侧而不是输出侧。  

    e2e.ti.com/.../1488.1DP_5F00_4DSI_5F00_HBR_5F00_800x600_5F00_Color_5F00_Bar.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、我们的屏幕无法正常工作。 您能帮助我们解决此问题吗?或者提供一些有关适配器芯片的指导吗? SN65DSI86ZQER mipi 至 eDP、启用不带显示屏的色条 EDP 面板、仅提供背光。

    1. IC 的 REFCLK 可以接地、而 mipi 的 clk 只能是384MHz、416MHz、460.8MHz、468MHz 或486MHz 中的一个吗?

    2.如果启用了色条,则 MIPI 的视频定时是否也需要与面板的视频定时一致?

    3.有 dump f0~F8寄存器、0xf1=0x03 0xf4=0x01 0xf8=0x01、可帮助分析可能导致这些标志位置1的情况

    4.如果 ASSR 关闭、是否需要上拉 test2?

    e2e.ti.com/.../SN65DSI86ZQER_5F00_mipiToEdp_5F00_1026.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)我建议使用 REFCLK、而不是将其接地。 这将提供更干净的时钟和输出。  

    2)如果色条启用,您只使用芯片的输出端。 这意味着不需要考虑 MIPI 信号。

    3) 3)有关错误寄存器含义的详细信息、请参阅表8-31下的第8.6节。

    4) 4)上拉 TEST2将使 ASSR_control 寄存器 R/W 而不是 R。这可能会有所帮助。  

    我建议使用所有不同的 REFCLK 频率来查看其中一个频率是否起作用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以帮助您再次查看一下

    1.启用色条正常显示,但关闭色条后,屏幕不显示。 问题应该是什么?

    2.根据数据表8.4.5.3.2读取 EDID、并且所有读数均为0x00。 您能帮助检查读取 EDID 的逻辑是否正确吗? 如果不是、应该是什么正确?

    e2e.ti.com/.../initCode.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tony、

    这是我用于读取 EDID 的脚本。  

    e2e.ti.com/.../EDID.xml

    这应该适合您的设置。 确保地址在2D 或2C 上是正确的、并且在发送 DSI 信号时使用相同的重新时钟。 您是否已查看我发送的常见问题解答? 他们应该帮助回答大多数的困惑。  

    请按照调试指南中的步骤操作、如果您有任何问题、请联系我:)