This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB216:如何设置升压电平?

Guru**** 2838460 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB216, TUSB216EVM, TUSB215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1274309/tusb216-how-to-set-boost-level

器件型号:TUSB216
主题中讨论的其他器件:TUSB215

您好、

我正在使用如图所示的 TUSB216RWBR。
将一个4米摄像头和一个1.5米 LTE 加密狗连接到 TUSB216。

在此状态下、通信在升压电平0下通过、而通信在升压电平3下失败。
  升压电平0→USB 通信通过
  升压电平3→USB 通信失败

■如何计算 BOOST 电平和 RX_SEN?
使用4m 和1.5m 电缆时,最佳的升压级别是什么?
使用4m 和1.5m 电缆时,RX_SEN 的最佳选择是什么?

请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takahashi-San:

    ■如何计算 boost level 和 RX_SEN ?

    您是指这些设置为信号提供的值吗? 对于大多数设置、我们没有规定这些值、但是、有一些信息说明升压设置的交流升压部分可提供多大的增益:

    240MHz 时的交流升压(典型值)  

    升压0:3.0dB
    升压1:3.5dB
    升压2:4.7dB
    升压3:5.2dB

    [报价 userid="578055" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1274309/tusb216-how-to-set-boost-level "]使用4米和1.5米电缆时,最佳升压级别是什么?
    使用4米和1.5米电缆时,RX_SEN 的最佳选择是什么?

    确定哪些设置最适合您的设置的理想方法是以最低设置将转接驱动器置于系统中、然后使用眼图测量信号、查看需要改善的眼部部分以及改善的程度。 适当补偿系统损耗所需的设置往往是唯一的、因此很难有适合每种情况的设置。 因此、我建议您自行进行测试、以查看哪些设置最有效。

    Unknown 说:
    在这种状态下、通信通过 boost 级别0、通信在 boost 级别3失败。
      升压电平0→USB 通信通过
      升压级别3→USB 通信失败

    由此、我倾向于认为升压级别3会导致信号过冲、进而导致信号超过 USB 断开阈值、进而导致主机 PC 断开器件连接。 在升压电平0下、信号可能足够开路、不会超过断开阈值、同时仍通过眼图测试。 最好在升压级别3和0下查看从转接驱动器发出的信号的眼图、并查看所提供的不同升压裕度。

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ryan San
    感谢您的回答。

    我想问您一些额外的问题。

    请参阅文档"TUSB216EVM 用户指南"第4页的表1。

    ■这种"电缆长度"是前置通道的长度吗? 或者后置通道的长度?

    ■如果前置通道为4m、后置通道为1.5m、我应该将升压设置为多大长度?

    谢谢。

    高桥市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takahashi-San:

    [报价 userid="578055" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1274309/tusb216-how-to-set-boost-level/4831728 #4831728"]■此"电缆长度"是预信道长度吗? 或后信道的长度?

    该电缆长度为前置通道。

    ■如果前置通道为4米,后置通道为1.5米,我应该将升压设置为什么长度?

    这些设置在一定程度上取决于系统、电缆长度和系统损耗。 不过、在 TUSB216数据表中、我们确实有关于根据前置通道和后置通道长度进行设置的一些通用指南。

    这些设置应该是使用该器件进行测试的良好起点。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan
    谢谢你。 我知道评估板文档中的表1是预先编制的。
    我想问另一个有关评估板数据表的问题。
    ■表1中每个前置通道对应的 POST 通道的预期电缆长度范围是多少?
    谢谢!
    高桥市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takahashi-San:

    ■对于表1中每个前置通道对应的 POST 通道的预期电缆长度范围是多少?

    没有预期的后置通道长度、因为使用转接驱动器之后的距离很大程度上取决于使用情况、例如转接驱动器放置在主机和器件之间、转接驱动器放置在器件的连接器上、 转接驱动器是否放置在主机的连接器上。

    参考您发布的第一个表、根据电缆长度和主机的驱动强度、我认为最大后置通道电缆长度为4米、超过此长度则需要在后置通道末端安装另一个转接驱动器。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan-San
    谢谢你。

    我在 TUSB216论坛上看到了以下主题。
    e2e.ti.com/.../4671554

    如上表所示,>TUSB216在高直流升压条件下支持8m 电缆长度,但最大后置通道为3m 28AWG。 如果后置通道长于3m、则不支持补偿。 它与4m 电缆和3m 后置通道电缆的测试状态相匹配。
    >4米前置通道+ 4米后置通道= 8米->失败
    >4米前置通道+ 3米后置通道= 7米->通过
    >5米前置通道+ 3米后置通道= 8米->通过
    >澄清,在高直流升压条件下,电缆长度必须小于5m 28AWG 前置通道和3m 28AWG 后置通道。 如果其中一个通道更长、则不会提供补偿。
    >最好的, Josh

    从上面可以看出、我想当您将4m 连接到前置通道时、后置通道最长为3m。

    在第一个图中、4m 连接到前置通道。
    您前面的回答是否意味着 POST 通道电缆长度可以是4米?

    当4m 连接到前置通道时、后置通道的最大长度是4m 还是3m?

    此致、
    高桥。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takahashi-San:

    在第一张图中,4m 连接至前置通道。
    您前面的答案是否意味着 POST 通道电缆长度可以为4米?

    是的、根据系统的不同、最大后置通道长度应为4m、但这是它可以支持的最远距离、在如此长的距离下、信号质量可能会下降到需要转接驱动器的程度。 因此、转接驱动器越靠近器件、信号就越强。  

    查看您发布的第一张图、该设置应该就足够了、根据您发布的测试结果、您应该可以使用升压级别0或级别1。

    此外、请注意、不要说该先前 E2E 主题中列出的表适用于 TUSB215、也不包括 TUSB216。 因此、我认为这个表不应该被视为适用于 TUSB216。

    当4米连接到前置通道时,这是后置通道的最大长度,即4米或3米?

    对于4m 的前置通道、最大4m 的电缆长度应该适用于后置通道长度、但仍请记住、在最大后置通道长度下、 如果仍需要覆盖更大的距离、则后置通道电缆的末端可能需要转接驱动器。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ryan San

    感谢您的回答。

    我还有一个关于 TUSB216最大长度的问题。

    ■可以将4m 前置通道和3m 后置通道的组合应用于 TUSB216吗?

    ■对于前置通道、我要使用4m 电缆、对于后置通道、我要使用1.5m、2m、2.5m 和3m 电缆。 请告诉我 RX_SEN 和 BOOST 的建议设置。

    ■请告诉我在 POST 通道结束时不需要转接驱动器的最大长度。

    ■是否有任何材料显示 TUSB215和 TUSB216之间的规格差异?

    谢谢。

    高桥市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takahashi-San:

    ■4米前置通道和3米后置通道的组合能否应用于 TUSB216?

    是的、这应该是适用于 TUSB216的设置。

    ■我想使用4米电缆作为前置通道,使用1.5米、2米、2.5米和3米电缆作为后置通道。 请告诉我在这种情况下 RX_SEN 和 BOOST 的建议设置。

    这些设置可能取决于多种因素、例如主机的驱动强度、路径中的连接器数量以及噪声/抖动。

    我建议先将升压电平设为1、将 RX_SEN 设为中等强度、然后从那里查看信号是否需要进一步改善。 随着电缆长度变长、可能更有可能需要升压电平2甚至3。

    ■请告诉我在 POST 通道结束时不需要转接驱动器的最大长度。

    不带转接驱动器的 USB2信号的最大长度规格为5米、而将 TUSB216转接驱动器放置在连接器上时、我们将其规格为超过转接驱动器的最大长度4米。

    ■是否有任何材料显示 TUSB215与 TUSB216之间的规格差异?

    我们没有任何将 TUSB215与 TUSB216进行比较的官方文档。 不过、这两者之间需要重点注意的一些关键差异是 TUSB215和 TUSB216不兼容引脚、TUSB215没有任何形式的 RX_SENS ISI 补偿、并且 TUSB215布局不允许在数据通道下发生短路、而 TUSB216有这种情况。

    如果有任何其他问题、敬请告知!

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takahashi-San:  

    这个问题有什么后续跟进吗? 如果没有、我将继续并将其标记为已解决。

    谢谢。

    瑞安