This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211A:R 端眼图测量

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB211A, TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1286400/tusb211a-r-end-eye-measurement

器件型号:TUSB211A
主题中讨论的其他器件: TUSB211

尊敬的专家:

(1) 我了解 TUSB211A 数据表8.2.3中每个图的以下内容。 图8-3显示了没有 TUSB211A 的情况、图8-4显示了 TUSB211A 连接到相同长度的前置通道电缆的情况、图8-5和8-6相同。 我的理解是否正确?

(2)我的理解是、TUSB211的数据表8.2.3也是使用与(1)相同的设置测得的。 将此与 TUSB211A 数据表8.2.3中的每个图进行比较、如果(1)正确、TUSB211A 似乎改善了原始信号中存在的上升/下降速度变化或抖动。 这种理解是否正确?

感谢你的帮助。

此致、

太藤\Takemura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takemura-San、

    [报价 userid="446683" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1286400/tusb211a-r-end-eye-measurement "](1) 我理解 TUSB211A 数据表8.2.3的每张图中的以下内容。 图8-3显示了没有 TUSB211A 的情况、图8-4显示了 TUSB211A 连接到相同长度的前置通道电缆的情况、图8-5和8-6相同。 这是我的理解是否正确?

    图8-3显示了在没有转接驱动器的情况下使用2米前置通道时的眼图、图8-4显示了在 EQ 设置为1时、转接驱动器处于活动状态的情况下使用2米前置通道时的眼图是什么样的。

    图8-5和8-6是相同的、只是预通道距离为5米。

    [报价 userid="446683" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1286400/tusb211a-r-end-eye-measurement "](2)据我了解、TUSB211的数据表8.2.3也是使用与(1)相同的设置测量的。 将此与 TUSB211A 数据表8.2.3中的每个图进行比较、如果(1)正确、TUSB211A 似乎改善了原始信号中存在的上升/下降速度变化或抖动。 这样的理解是否正确?

    TUSB211A 集成了额外形式的信号补偿、例如直流升压、并提高了驱动能力、因此、可以正确理解是、TUSB211A 与 TUSB211相比具有更高的性能。

    如果您还有任何问题、敬请告知!

    谢谢。

    瑞安