This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801:DS160PT801

Guru**** 2929630 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1285939/ds160pt801-ds160pt801

器件型号:DS160PT801

您好、TI 团队:

已将 DS160PT801的 SMBus 连接到我们的 SOC、并想要启动 DS160PT801。以下是几个问题。

如何为 DS160PT801生成 EEPROM 配置文件?

可以通过 SMBus 从 SOC 对 EEPROM 进行编程吗?

Prashanth PAI B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prashanth、

    1. 可根据需要使用 DS160PT801 SigCon Architect 配置文件的 EEPROM 页面来创建 EEPROM 十六进制映像。 TI.com 上安全资源选项卡上的 DS160PT801安全文件夹中提供了此配置文件。 此文件夹中还提供了示例 EEPROM 文件。
    2. 通过 DS160PT801的 EE_CLK 和 EE_DAT 引脚实现与 DS160PT801的 EEPROM 连接。 因此、要通过 SMBus 从 SoC 对 EEPROM 进行编程、您可以写入 DS160PT801的 SMB_DAT/SMB_CLK 引脚。 也请参阅有关这方面的数据表第8.3.2.3节。

    此致!
    大卫