This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]如何确认以太网 PHY 配置

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1287019/faq-how-to-confirm-ethernet-phy-strapping

主题中讨论的其他器件:DP83869

我们的以太网 PHY 具有 硬件自举 功能、允许无需寄存器访问即可配置 PHY、并设置 PHY ID。 其中任何一个不匹配都可能导致问题、例如 PHY 配置为光纤、但通过铜缆连接、或者 PHY_ID 发生变化、而这不允许 访问任何寄存器。  

每当调试以太网 PHY 时、我们的第一条建议是确认 PHY 是否按预期捆绑。 访问寄存器时、 可以读取寄存器以确认 PHY 使用哪些自举值启动。 如果该寄存器的读取与原理图的预期不一致、那么这就能解释 PHY 一开始有错误行为的原因。  

PHY 设置为不正确模式的常见原因是、连接到设置引脚的线路由系统中的其他器件驱动。 通常情况下、自举引脚 也是 MAC 引脚、因此如果 MAC 在 PHY 之前启动、它可能会开始通过 MAC 线路进行传输、这会导致 PHY 启动为意外模式。  

TI 建议确认连接到自举引脚的所有线路在启动期间均保持静音。 下面提供了搭接寄存器。

器件 自举寄存器
DP83822 0x467、0x468
DP82826
DP83867 0x6E、0x6F
DP83869 0x6E

注意: 这些寄存器是扩展寄存器、需要执行特殊步骤才能访问。 如需更多详细信息、请 单击此处