This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0101:电压转换器 IBIS 模型

Guru**** 2579765 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0101, TXS0102, TXS-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1283470/txs0101-voltage-translator-ibis-model

器件型号:TXS0101
主题中讨论的其他器件: TXS0102

尊敬的支持团队:

您能否指导我如何将 IBIS 模型用作电压转换器、当我在 ADS 应用板中实施该模型时、我只有一个输入引脚选项、但没有输出、我需要具有1.8引脚输入和3.3输出

另一方面、我有 HSpice 模型、它在 ADS 套件中也不起作用、当我尝试使用它时、我得到以下错误  

请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Vitaly、

    似乎只为 TXS0101生成了输入模型。  对于具有类似规格的 TXS0102、请参阅下文所附的 IBIS 文件。  

    e2e.ti.com/.../sces640.zip

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢你,我会尝试这一个!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到它的工作方式与  TXS0108模型不同。 在使用相同的 pu 电阻器时、我还没有成功地将3p3V 转换为1p8  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否确认、 TXS0102与 TXS0108具有类似的规格、只是引脚编号不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Vitaly、

    8通道使用略有不同的架构(单触发架构、动态上拉范围为4K-40k 欧姆、而双通道 TX 的静态10k 欧姆)。 您可以在以下应用手册中详细了解它们的差异:  

    TXS 类转换器的电压转换指南

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了、但我不明白为什么我要演示的 TSX0108 IBIS 模型运行良好、但  TSX0102模型确实可以将电压从1.8V 转换为3.3V、而不是3.3V 转换为1.8V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Vitaly、

    您能否分享 您如何配置 ibis 引脚? 我还需要注意的是、IBIS 模型不能最好地显示器件中由一次性电路导致的器件行为。 如需更准确的演示、请 改用 TXS-EVM。

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jack、这是我使用它的方式、它适用于  TSX0108 、但对于 TSX0102、尽管我在 B 侧有3V 信号、但它的输入仍然只能使用1.8到3.3V 的转换。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Vitaly、  

    似乎对我有效-请参考下面的 IBIS 文件:  

    e2e.ti.com/.../TXS0102_5F00_1p8_5F00_to_5F00_3p3.zip

    此致、

    插孔