This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125MB203:布线指南-最大布线长度、插入损耗、通道-通道长度匹配要求

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100MB203, DS125MB203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1287058/ds125mb203-routing-guidelines---max-trace-length-insertion-loss-lane-lane-length-matching-requirement

器件型号:DS125MB203
主题中讨论的其他器件:DS100MB203

你好

希望获得布局布线指南、包括 中继器/转接驱动器前后的最大布线长度或插入损耗以及通道间长度匹配要求。

应用:HDMI2.1

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以遵循数据表布局部分中概述的指南。 您还可以参考 DS100MB203 EVM 用户指南中所示的布局。 该器件与 DS125MB203非常相似、其主要区别在于支持的数据速率。

    DS125MB203可补偿多达30英寸 FR-4迹线。 接收均衡可以在6.25 GHz 下补偿高达30 dB 的衰减。

    此致!

    卢卡斯