This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR820:布线指南-最大布线长度、插入损耗、通道-通道长度匹配要求

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1287057/ds125br820-routing-guideline---max-trace-length-insertion-loss-lane-lane-length-matching-requirement

器件型号:DS125BR820

你好

希望获得布局布线指南、包括 中继器/转接驱动器前后的最大布线长度或插入损耗以及通道间长度匹配要求。

应用:HDMI2.1

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以遵循数据表布局部分中概述的指南。 您还可以参考 EVM 用户指南中显示的布局。 两者均可在 DS125BR820产品页面上找到。

    没有规定最大布线长度规格。 确保 CML 输入和输出具有100欧姆的受控差分阻抗。

    关于插入损耗、DS125BR820可在6GHz 时补偿3到10dB。

    此致!

    卢卡斯