This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:低温下 LED_2的输出。

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1287110/dp83867is-output-of-led_2-at-low-temperature

器件型号:DP83867IS

大家好、

在低温下启动时、LED_2的输出反相。
在室温下启动、然后冷却、LED_2为正常输出。

您能给我任何关于这个现象的建议吗?

Br.
Kengo.


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    我想问一下、您看到这种行为时所测试的温度是多少?

    您看到此行为的设置是什么?

    • 链路伙伴是什么?
    • 您是否能够在低温条件下看到链路?
    • LED_2功能是什么?
    • 如果可能、您是否还可以尝试配置 LED_2以链接状态功能、并查看您是否能够观察到类似的行为?

    如果可能、您能否将 LED_2周围的原理图发送给我们以供我们查看?

    --

    谢谢!

    林希尔曼