This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:上拉电阻器

Guru**** 2932810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1287136/dp83826i-pull-up-resistor

器件型号:DP83826I

大家好、

 我们使用2.2k Ω 的上拉电阻器而不是2.49k Ω 的上拉电阻器是否可以?

由于客户库中没有2.49千欧姆电阻、因此如果严格需要2.49千欧姆电阻、则必须并联2个5千欧姆电阻。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该引脚上的电压必须低于0.6V 或高于1.3V。您可以使用小于建议值的电阻器值;唯一的影响是流经两个电阻器形成的分压器的电流略高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的答复。

    --

    此致、

    林希尔曼