This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DP83869HM:SGMII 输出差分电压澄清

Guru**** 2948930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1287391/faq-dp83869hm-sgmii-output-differential-voltage-clarification

器件型号:DP83869HM

SGMII 输出规格稍微有歧义、此常见问题解答的目的是澄清术语。  

我们的数据表具有以下规格:

SGMII 输出 最小值 典型值 最大值 单位
输出差分电压 SO_P 和 SO_N 交流耦合 1060 1100 1140 mV

这意味着峰间差异 SO_P - SO_N 将介于 上表中的值之间。 这意味着 SO_P 和 SO_N 信号约为±550mV。