This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS460:关于翻转功能的 POL 引脚

Guru**** 2927400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25810, TPS25814, HD3SS460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1286557/hd3ss460-about-pol-pin-of-flip-function

器件型号:HD3SS460
主题中讨论的其他器件:TPS25810TPS25814

我想使用 USB-SS 和 DisplayPort 作为源来配置2个通道。
能否通过将 POL 引脚连接到插座的 CC1或 CC2来实现翻转功能(无论电缆是沿任一方向插入)?

此外、是否需要使用任何其他器件来实现允许 USB 用作主机或器件的 DRC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    俊彦:

      将 POL 引脚连接到 CC 引脚是不好的做法、这可能会破坏 CC 通信。

      您是指 DRP? 您需要支持 OTG 的 USB 设备。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    POL はどこから制御するのが最適ですか μ A?

    USB 类型 Cレセプタクルの信号で制御されていませんか?

    のどのデバイスが 的 OTG をサポートしていますか…

    ありがとう

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与 TPS25810或 TPS25814搭配使用是否是最佳选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS25810应能与 HD3SS460配合使用以满足您的应用需求。

    此致

    布赖恩