This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD751:接地或接地连接

Guru**** 2864470 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1285549/esd751-connection-across-ground-or-earth

器件型号:ESD751

尊敬的专家:

要将 ESD 二极管跨接在线路和信号回路或接地(机箱)上吗?

此致、

伯恩·拉杰什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:  

    如果我正确地解释了您的问题、您会问保护二极管是串联还是并联。 如果我错了、请更正我、但我提供了一些应该有用的图像。  

    下图显示了 ESD 二极管应与受保护的 IC /器件并联。  

    我不确定您是不是特别问 ESD751、但希望上面的应用图表能够帮助您解释该器件在哪些方面适合用于系统。

    如果您有其他问题、敬请告知。  

    此致、  

    麦肯齐·艾克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eaker:

    我担心你的解释不是我的意思。 无论如何、您所附的图表有助于更清楚地表达问题。 该电路显示 ESD 二极管跨线路和信号回路连接。

    我的疑问是、ESD 二极管是否连接在线路和接地(即机箱)之间。

    此致、

    伯恩·拉杰什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:  

    很抱歉把你的问题解释错了。 是的、 对于 ESD 二极管、最好将接地引脚连接到接地机箱。 这会 将电流从应用中的敏感器件分流出去。 请参阅以下 E2E 博文以获得更多澄清: Link1Link2

    如果您有其他问题或意见、敬请告知。  

    此致、  

    麦肯齐