This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1021A-Q1:TLIN1021-Q1与 TLIN1021A-Q1之间的差异

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TLIN1024-Q1, TLIN1029-Q1, TLIN1021-Q1, TLIN1021A-Q1, TLIN1022-Q1, TLIN1022A-Q1, TLIN1029A-Q1, TLIN1024A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1286821/tlin1021a-q1-difference-between-tlin1021-q1-and-tlin1021a-q1

器件型号:TLIN1021A-Q1
主题中讨论的其他器件:TLIN1021-Q1TLIN1022-Q1TLIN1022A-Q1、TLIN1024-Q1、 TLIN1029A-Q1TLIN1024A-Q1、TLIN1029-Q1

高专家团队

您是否具有 TLIN1021-Q1和 TLIN1021A-Q1之间的比较表? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shaofeng,

    TLIN1021-Q1和 TLIN1021A-Q1之间的差异只是一项微小的变化、涉及 TLIN1021-Q1产品文件夹中显示的占空比勘误表。 除此之外、器件在电气方面是相同的。

    TLIN1022A-Q1 (TLIN1022-Q1)、TLIN1024A-Q1 (TLIN1024-Q1)和 TLIN1029A-Q1 (TLIN1029-Q1)以及它们的24伏对应器件也是如此。

    此致!

    丹尼