This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1426:是否有 THVD1406/THVD1426收发器的隔离版本?

Guru**** 2665185 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1410, ISO7721, THVD1406, THVD1426, ISO1430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1286538/thvd1426-is-there-an-isolated-version-of-thvd1406-thvd1426-transceiver

器件型号:THVD1426
主题中讨论的其他器件:THVD1406ISO1430、ISO1410 、ISO7721

我正在寻找一款模拟至 MAX22026FAWA+的芯片。 TI 是否有任何此类产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dmitry。

    我认为 ISO1430或 ISO1410可能是 THVD1426/THVD1406的最接近版本。  

    我已将该主题分配给了我们隔离产品线的某个人、看看我的建议是否与他们的建议相匹配。 我相信他们应该在24小时内与您取得联系、可以确认我的建议、提供不同的器件、也可以询问更多有关您需要隔离支持的关键规格的信息。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以;TI 不生产具有自动方向控制功能的隔离式收发器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dmitry。

    MAX22026FAWA 是一款 具有自动方向控制功能的隔离式 RS 至485收发器。 TI 拥有  Bobby 建议的具有自动方向控制的非隔离式 RS 至485 (THVD1426/THVD1406)。

    这些器件可与 ISO7721等数字隔离器配对使用、从而为系统提供隔离。 目前与"MAX"器件最接近的匹配器件是 ISO1430和 ISO1410、但正如 Clemens 所说、这些器件没有集成自动检测功能。  

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我们还在此处提供了添加自动方向支持的参考设计:https://www.ti.com/lit/ug/tidubw6/tidubw6.pdf?ts = 1695739229670&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    它确实需要实现另一个分立器件。

    -鲍比