This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232E-Q1:MAX3232

Guru**** 2902490 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232E-Q1, LSF0204, LSF0108, LSF-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1287629/max3232e-q1-max3232

器件型号:MAX3232E-Q1
主题中讨论的其他器件: LSF0204、REF3012、 LSF-EVM

大家好、

我们希望拥有下列 IBIS 模型:ic。 TI.com 中未提供该器件

1. MAX3232E-Q1

2. LSF0204

3.参考资料

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、您好、

    我们没有可用于 MAX3232E-Q1的 IBIS 模型。  

    我无法代表其他设备-因此我将循环在正确的团队中对其他设备进行评论。  

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Karthik、

    LSF0204没有 IBIS 模型、但  由于其电气特性类似、请参阅 LSF0108 IBIS 模型作为参考。 我还建议使用 LSF-EVM 进行评估、因为 IBIS 模型无法为该器件提供最准确的信号完整性。

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、没有可用于 REF3012的 IBIS 模型。