This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB947-Q1:DS90UB947的解串器选项:解串器输出是否存在24位并行的任何情况?

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF388A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1287458/ds90ub947-q1-deserializer-options-for-ds90ub947-anything-exist-for-deserializer-output-to-be-24bit-parallel

器件型号:DS90UB947-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90CF388A

Im 与 DS90UB947串行器配合使用、 希望从打开 LDI 到 DS90UB947  再到解串器再 到24位并行?  我是否需要将 DS90UB947至 DS90UB948 用于 DS90CF388A 之类的应用 ?

需要双通道 FPDlink

视频为24位彩色1280x720 @ 100FPS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:

    您建议的解决方案对于通过链路将 oLDI 传输到并行 RGB 是可行的。 假设您的 PCLK 至少为92 MHz、TI 没有任何以该速率支持并行 RGB 的解串器。 能够并行 RGB 输出的解串器通常不支持像 oLDI 那样快的速率。

    此致!

    插孔