This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS33:SN65LVDS 是否支持 eDP AUX?

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1287919/sn65lvds33-can-sn65lvds-support-edp-aux

器件型号:SN65LVDS33

您好、

SN65LVDS33PW 是否可以将 eDP AUX (1Mbps)的差动信号转换为3.3V 单端输出?  如果没有、您能提供一个久经考验的解决方案吗?

陈伟恩
2023年11月03日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Wayne、

    是的、在这方面可以使用 LVDS33、但请确保来自 eDP AUX 的输入信号与该器件的逻辑阈值兼容。  

    此致、

    插孔