This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LS31:输出关断状态电压的含义

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1287596/am26ls31-meaning-of-output-off-state-voltage

器件型号:AM26LS31
主题中讨论的其他器件:AM26C31

您好!

"输出关断状态电压"的最大绝对额定值指定为最大5.5V。 了解"输出关断状态电压"意味着在未施加电源电压时可施加到输出端子的电压为5.5V 是否正确?

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值表指定了您的电路必须遵守的限制、即当输出关闭(由于驱动器使能引脚)时、您不得向输出施加大于5.5V 的外部电压。 (请参阅产品说明书的第8.3.2节。)

    据我所见、没有说明器件断电后会发生什么情况。

    (可考虑使用具有更佳电气特性的 AM26C31。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    当 VCC = 0V 时、输出引脚为高阻态。 "输出关断状态电压"是指输出为高阻态时的电压-当通过使能引脚禁用器件或 VCC = 0V 时会发生这种情况。   

    此致!

    帕克·道德森