This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32E:线路接收器示例应用电路

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV32E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1287466/am26lv32e-example-application-circuit-for-line-receiver

器件型号:AM26LV32E

您好!

我目前有3个差分对、 在进入微控制器之前需要进行单端(0-3.3V)处理。  每个差分对分别为+/-3.3V。  是否有 AM26LV32E 的示例电路或应用手册说明了这种从差分对到单端的转换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    差分接收器类似于比较器、它们比较两个输入端的电压。 只需将两个信号连接到两个输入。

    通常、您会使用与电缆特性阻抗相匹配的端接电阻(一次、在总线末端)、以避免在高速信号边沿发生反射。 对于非常低的速度、当您不关心 EMI 时、可以省略电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Clemens。 我主要关心 G 和 G_BAR。 是否可以分别将它们拉至高电平和低电平? 此外、未使用的引脚可以悬空吗? 请参阅下面的原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

    如图所示、G 可以拉至 VCC、/G 可以拉至 GND、而不会出现问题-这将使器件保持始终处于运行状态。 在技术上、您可以将 G 或/G 保持悬空-因为这两个引脚都连接到内部或门-因此只需要定义1个输入-但同时使用这两个引脚是没有问题的。  

    对于未使用的输入、可以在此器件上将其保持悬空状态。 A/B 引脚是开路失效防护的、因为它们被弱偏置(A 到 VCC 和 B 到 GND)、因此将它们保持悬空会在相应的 Y 引脚上创建一个"高电平"输出。 是的、您可以将它们保持 悬空状态。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Parker。