Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

M3发送命令:0x41 08 00 01 00 00
为什么 TCAN 4550在 Double 00结束时不响应?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Nicolas、
在您提供的信号图中、您会看到 NCS 引脚连接至 GND、我在 SPI 事务的开头和结尾没有看到信号转换。 如果 nCS 连接到 GND、则会出现问题、因为 nCS 必须在每个 SPI 事务的开始和结束时进行转换、以标记事务的请求和结束。

数据表的"编程"部分显示了所需的信号格式。 时钟图显示了转换、但它未标记为 nCS、因为该图重点关注 SDI 和 SDO 数据使用的时钟边沿。

写入和读取图还显示了 NCS 在开始时转换为低电平、在结束时保持低电平、并在结束时再次转换为高电平。


您能否使用示波器根据这些图验证 NCS 是否正在从高电平转换为低电平? 您的图未连接 nCS、因此您或许可以将 CH3连接到 nCS 并验证 SPI 信号是否与数据表图相匹配?
此致、
乔纳森