This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:为什么TCAN4550的输出CAN总线上没有输出数据?μ A

Guru**** 2948930 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1287566/tcan4550-tcan4550-can

器件型号:TCAN4550
前置条件:
1 μ、M3与TCAN4550的SPI通信正常:表现为读DEVICE ID正常;初始化寄存器的时候进行写后,回读与写的值比较,均通过;A
2 μ A、M3与TCAN4550的SPI通信连接;TCAN4550与上位机通过CAN2.0B调试工具,,通过如下关系联接:   
    已经确认:TCAN4550的CAN Ω H/ L分别与CAN2.0B的调试工具H Ω/ L连接正确,阻抗60欧姆;二者波特率分别500kbps;Ω
3 μ、在初始化中将CAN FD的初始化与CAN 2.0波特率配置为相同,因为我的CAN2.0调试器不支持2Mbps;
4 μ、在初始化中,凡是涉及到TCAN初始化读写操作时,涉及先写后读,进行一致性校验的,均通过;
5 μ、为了能接收到CAN 2.0调试器发送过来的数据,将CAN滤波器屏蔽码SFID2 μ EFID2均设置为0;初始化部分其余与DEMO保持一致。μ A
6、硬件连线:片选手动控制,M3的SPI主的NSS连接至DEMO板的J16 _18 (nCS);MISO连接至J16 _16 (SDO);MOSI连接至J16 _14 (SDI);SCLK           J16_12 (SCLK);    SPI2_NSS       J16_18 nCSI2_SCK       J16_12 SCLK;       SPI2_MOSI     J16_14 SDISPI2_MISO     J16_16 SDO;        J16_6 RST为低电平 间的关系
调试功能:
    根据DEMO中的发送接口,组织如下数据帧进行发送,代码如下:
    上面这段代码发送数据字节流内容为:
    0x61 0x8174  0x03
    0x40000168 0x00340000 0x44332211      
    0x61 0x10d0  0x01
    0x00000001   
    CAN 2.0总线上应该有帧ID为0x168,数据域为0x11 0x22 0x33 0x44的数据帧。
    到此,,总线上并没有数据 μ A?? 请帮助分析一下原因是?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您尝试发送 CAN 消息时、您能否读取器件寄存器配置以及所有状态和中断寄存器并提供最终值?  如果是、我可以查看它们是否有可能的错误、并查看器件是否出现某种故障情况阻止其发送消息。

    此致、

    乔纳森